PARTS.CAT.COM 使用条款

欢迎访问 Caterpillar Inc. 网站 parts.cat.com。这些条款和条件(下称“使用条款”)制约您对 http://parts.cat.com(下称“站点”,包括由站点提供或通过站点提供的所有数据、文本、图形、用户界面、可视界面、照片、商标、徽标、声音、音乐、图片和计算机代码(下称“内容”))的访问和使用。这是您或您代表的实体(下称“您”)与 Caterpillar Inc.(连同我们可能为您提供任何站点的子公司,下称“Caterpillar”、“我们”“我们公司”)之间的协议。Caterpillar Inc. 是一家特拉华州公司,其办公地址为 5205 N O'Connor Blvd Ste. 100, Irving, TX 75039。仅在您完全接受本使用条款的所有条款和条件的情况下,Caterpillar 才准许您访问和使用站点。

访问或使用其中的任何站点,即表示您同意受本使用条款的约束,并且表示您已获准访问和使用站点、能够合法签订本使用条款,并且具有约束您代表的任何实体的法定权利。如果您不同意本使用条款或任何后续修改,请勿访问、浏览或以其他方式使用本站点。

我们保留随时自行决定更新或修改本使用条款的权利。所有此类修改和变更自发布到 http://parts.cat.com 起将适用于您对站点和内容的访问和使用。如果您在发布对本使用条款的任何变更之后继续访问和使用站点,则表示您接受这些变更。请随时在 http://parts.cat.com 上查看本使用条款的最新版本。

网络站点和电子站点

Caterpillar 使用 cat.com 作为 Caterpillar 及其子公司运营的众多网络站点(下称“网络站点”)的入口。即使与本使用条款中的规定相冲突,附加或不同的条款和条件也可能适用于某些网络站点。如果适用,将在相关网络站点上发布此类附加或不同条款和条件。如果某个网络站点强制实施了附加或不同条款和条件,在与本使用条款发生冲突时,应以该网络站点的规定为准。除非如此处所述经明确补充或取代,否则本使用条款适用于所有网络站点,而且您对所有网络站点的使用都应受其约束。

Caterpillar 代理商独立所有和运营。Caterpillar 代理商不是 Caterpillar 的代理。Parts.cat.com 包括定制的“电子站点”,这些电子站点基于各个 Caterpillar 代理商提供的信息和数据来提供特定于代理商的信息,例如:http://parts.cat.com/altorfer。

各个 Caterpillar 代理商在向您销售我们的产品时所依照的销售条款(包括价格)由其单独制定。

Parts.cat.com 还包括指向代理商网站(这些站点不是 Caterpillar 网站)的链接。Caterpillar 不控制和负责代理商网站的内容、可用性、运营或性能。

站点的使用

您只能在遵守本使用条款的情况下访问和使用站点。您应严格遵守适用于站点访问及使用的所有法律、法规、规章以及 Caterpillar 政策,包括适用于在线行为、在线内容以及将数据导入/导出美国和您的居住国家/地区的法律、法规和规章。此外,您不得:

  • 通过任何站点未专门提供的方式(包括通过使用任何“深层链接”、“页面抓取”、“机器人”、“蜘蛛”或其他自动设备、程序、算法或方法或者任何类似或等效手动过程),访问、获取、复制或监视任何站点的任何部分,或通过任何方法复制或规避任何站点的导航结构或演示,以获取或试图获取任何材料、文档或信息。
  • 试图通过非法侵入、“破解”密码或任何其他非法手段,在未经授权情况下访问任何站点的任何部分或功能,或者访问连接至任何站点或任何服务器的任何其他系统或网络。
    • 探测、扫描或测试任何站点或连接至任何站点的任何网络的漏洞,或破坏任何站点或连接至任何站点的任何网络的安全或身份验证措施。
  • 反向查找、跟踪或试图跟踪关于任何站点的任何其他用户或访问者或 Caterpillar 任何其他客户的任何信息,包括但不限于个人身份或信息。
  • 采取任何会在任何站点或 Caterpillar 的系统或网络上或者连接至任何站点或 Caterpillar 的任何系统或网络的基础设施上施加不合理或不相称的大负载的行动。
  • 使用任何设备、软件或程序干扰或试图干扰任何站点的正常运行,或在任何站点上进行的任何交易,或者他人使用任何站点。
  • 散布可能损害 Caterpillar 或任何其他人员或实体(包括任何站点的任何其他用户)的财产利益的病毒或任何其他技术。
  • 规避或篡改我们的收费结构、计费流程或应由 Caterpillar、其代理商或其业务合作伙伴收取的费用。
  • 伪造或篡改标识符以掩藏您在任何站点上或通过任何站点发送给 Caterpillar 的任何消息或传送内容的来源。
  • 伪称他人或伪称代表他人,或者假冒任何其他个人或实体。
  • 出于任何非法目的或本使用条款禁止之目的,或者为教唆实施任何非法行为或侵犯 Caterpillar 或他人权利的其他行为而使用任何站点。
知识产权

除本使用条款“许可证授予”标题下明确说明的范围外,您同意并承认:

  • Caterpillar 拥有或许可与站点及内容相关的、现在或将来在全球有效的专利法、版权法、商业秘密法、商标法所规定的任何及所有权利、任何及所有其他所有权或道德权以及任何及所有有关这些权利的申请、续期、延期和恢复(下称“知识产权”),其中包括但不限于此等内容的或站点中包含的设计、结构、选择、协调、表达、“界面外观”和布局(下称“Caterpillar 知识产权”)。
  • 对于与任何站点或内容相关的任何知识产权,您不拥有任何权利、许可或权益。
  • 对于由任何人对 Caterpillar 知识产权所做的任何替换、改进、更新、增强、衍生作品或其他修改(包括但不限于由您或通过您提供的任何观点、方法或流程的组合),Caterpillar 拥有所有权利、所有权和权益,即使由您为此付款也是如此,也不论其是否与您的任何知识产权类似。您应采取任何及所有必要措施将此等所有权归属于 Caterpillar,包括但不限于将对此等知识产权的所有权利让渡(并且您在此让渡)给 Caterpillar,这些知识产权包括但不限于由任何站点或内容引起或与之相关的专利申请、专利、道德权和版权。
  • 未经 Caterpillar 明确事先书面同意(应查阅:),不得以任何方式(包括“镜像”)向任何其他计算机、服务器、站点或其他介质拷贝、复制、再版、上载、发布、公开展示、编码、翻译、传输或分发任何站点或内容的任何部分,以用于出版或分发或用于任何商业企业。
  • 站点和内容中显示的所有标志属于 Caterpillar 或此等标志的各自所有者,并受美国和国际商标和版权法保护。未经 Caterpillar 或相应标志所有者明确书面同意,严禁使用任何此等标志。
  • Caterpillar 可自行决定禁止和终止任何可能侵犯 Caterpillar 或其他方知识产权的人或实体对站点及其内容的访问。
许可证授予

Caterpillar 授予您有限、非独占、不可转让、不可让渡的许可证(不含颁发从属许可证的权利),以便仅出于合法的内部商业目的以及符合本使用条款的其他目的以商业上合理的方式访问和使用站点。您不得:

  • 对站点或内容进行复制、修改、出版、分发、公开展示、改编、更改、翻译或创作衍生作品。
  • 向任何第三方颁发从属许可证、出租、出售、租赁、出借或以其他方式转让任何站点或内容。
  • 对任何站点或内容进行反向工程、反向编译、反汇编或以其他方式尝试获取其源代码。
  • 以本“许可证授予”和本使用条款的条款未明确允许的其他方式使用或复制任何站点或内容。
  • 通过使用任何站点或内容的“服务局”或类似机构使第三方使用任何站点或内容。
  • 删除、遮掩或更改任何站点或内容中嵌入、附加或连同任何站点或内容一起访问的任何版权、商标或其他所有权公告。
版权代理

Caterpillar 尊重所有版权所有人的权利;有鉴于此,Caterpillar 已采取并实施了相关政策,若材料侵犯版权所有人的权利,则将其从站点中删除。如果您认为您的作品被复制并构成版权侵犯,请按照《数字千年版权法》(17 U.S.C. § 512)的《网络著作权侵权责任限定法》的要求,向 Caterpillar 的版权代理提供以下所有信息:

  • 据称遭到侵权的专有权所有者的授权代表的书面或电子签名。
  • 据称遭到侵权的版权作品的标识,或如果单个通知包含单个在线站点上的多部版权作品,则提供该站点上此类作品的代表清单。
  • 据称遭到侵权或构成侵权行为主体及要删除或禁止访问的材料的标识,以及足以供我们找到该材料的信息。
  • 足以供我们联系到申诉方的信息。
  • 表明申诉方有充分的理由相信以申诉中所指的方式使用相关材料并未经版权所有人、其代理人或法律授权的声明。
  • 表明通知中的信息准确且申诉方已根据伪证处罚规定获得代表据称遭到侵权的专有权所有者采取行动的授权的声明。

有关本站点上或与本站点相关的版权侵犯索赔通知,请通过以下方式联系 Caterpillar 版权代理:

提交

请勿将该站点用作提交您认为是专有信息的手段。除非在使用条款中针对您通过网络站点进行的交易或在与 Caterpillar 签订的适用于您对网络站点特定使用的书面协议中另行明确规定,否则您提交的任何材料将被视为对 Caterpillar 的贡献以供其将来自行决定加以使用,无论提交中是否声明了任何所有权或权利保留都是如此。因此,您同意您以电子邮件、向 Caterpillar 提交的内容或在该站点发布的文章的形式提供的任何材料都是非机密的(受 Caterpillar 的隐私政策制约),并应成为 Caterpillar 的独有财产,这些材料包括但不限于问题、评论、建议、观点、计划、说明、绘图、原始或创造性材料或其他信息。Caterpillar 应拥有包括所有知识产权在内的专有权,并应有权出于包括商业或其他目的在内的任何目的不受限制地使用这些材料,而无需向您确认或对您进行补偿。向 Caterpillar 提交的任何材料(包括向任何论坛或交互式区域发布的材料)不可撤销地放弃此等材料中的任何及所有“道德权”,包括署名权和完整权。

隐私

当您访问或使用任何站点时,该站点可能会要求您提供可选的个人信息(包括您的姓名和您计算机的标识符)。Caterpillar 随有关您使用的计算机的系统信息一起收集此等信息,系统信息包括您的计算机名称、您的计算机上使用的操作系统、您运行的软件的版本以及您的计算机的 IP 地址,以验证您是否有权使用该程序、改进 Caterpillar 产品和服务以及使 Caterpillar 代理商能够了解其服务地域内正在使用站点的用户。Caterpillar 可能会向其附属公司、子公司或其他受信任的公司或人员(包括 Caterpillar 代理商)提供此等信息。Caterpillar 将采取合理且适当的防范措施保护此等信息的机密性;不过,Caterpillar 或您可能会通过使用任何站点,将此等信息传送到不提供与您所在法律辖区具有相同数据保护级别的辖区。通过输入此等信息和/或使用任何站点,即表示您同意 Caterpillar 在遵守本条的情况下收集、处理和传输此等信息。我们的 网站隐私声明 提供了有关我们在其中所述的网站上进行的数据收集和处理实践的更多信息。我们可能会随时更新我们的网站隐私声明。特定站点可能适用附加或不同的隐私政策。

交互式论坛和用户材料

站点可能不时包含讨论论坛和交互式区域。在不限制本使用条款的任何其他规定的情况下,使用这些论坛和交互式区域即表示您同意不会作出以下任何行为:

  • 上载、分发或以其他方式通过任何站点发布任何非法、诽谤、中伤、淫秽、色情、下流、猥亵、骚扰、威胁、有害、侵犯隐私权或形象权、侮辱、煽动性或其他令人反感的消息、数据、信息、文本或其他材料(下称“用户材料”)。
  • 上载或传输任何会构成或鼓励犯罪行为、侵犯任何方的权利或者会以其他方式产生责任或违反任何地方、州/省、国家/地区或国际法律的用户材料。
  • 上载或传输任何可能侵犯任何方的任何专利、商标、商业秘密、版权或其他知识产权或所有权的用户材料。发布任何用户内容即表示您声明并保证您拥有分发和复制此类用户材料的合法权利。
  • 未经 Caterpillar 书面许可,分发或出版未经请求的对资金、商品或服务的促销、广告或募捐,包括垃圾邮件。

对于由您或任何第三方发布或上载的任何用户材料,或您可能遇到的任何错误、中伤、诋毁、诽谤、遗漏、虚假消息、淫秽、色情或亵渎,Caterpillar 不承担任何责任。作为交互式服务(如果有)提供商,Caterpillar 仅是一个论坛,不对其用户提供的任何声明、陈述或用户材料负责。

Caterpillar 有权监视与其论坛和交互式区域关联的任何活动和用户材料,但这并非其义务。Caterpillar 可能会调查报告的任何违反其政策的行为或投诉,并采取其认为合适的任何适当措施。此类措施可能包括但不限于发出警告、暂停或终止服务和/或删除发布的用户材料。Caterpillar 有权删除、屏蔽或编辑违反这些规定或其他令人反感的任何用户材料,并对此具有绝对酌情决定权。

您应对您上载或传输至任何站点(包括任何站点的讨论论坛或交互式区域)的任何消息或其他用户材料承担全部责任。

前瞻性陈述

根据 1995 年颁布的《私人证券诉讼改革法》,站点和 Caterpillar 发表的可通过任何站点获取的任何文档中的某些陈述涉及将来的事件和预期,因而构成前瞻性陈述。文中诸如“相信”、“估计”、“将要”、“将”、“会”、“预计”、“预期”、“计划”、“预测”、“打算”、“可能”、“应该”或其他类似的词语或表达通常表示前瞻性陈述。除历史事实陈述之外的所有其他陈述均属于前瞻性陈述,包括但不限于有关展望、预测、预报或趋势描述的陈述。这些陈述不是对未来业绩的担保,我们也不承诺更新前瞻性陈述。Caterpillar 的实际情况可能会与这些前瞻性陈述中明示或暗示的情况有实质性差异,具体取决于各种影响因素,包括但不限于:(i) 全球经济形势和我们所服务行业和市场的经济状况;(ii) 政府的货币政策或财政政策以及基础设施支出;(iii) 商品或零部件价格的上涨、我们产品需求的波动或包括钢在内的原材料和零部件产品的有限可用性;(iv) 我们和我们的客户、代理商和供应商访问和管理流动性状况的能力;(v) 政治和经济风险及不稳定性,包括民族或国际冲突和国内动荡;(vi) 我们和 Cat Financial 维护信用评级、避免借贷成本大幅增加以及进入资本市场的能力;(vii) Cat Financial 客户的财政状况和信贷可靠性;(viii) 利率或市场流动性的变化;(ix) 金融服务规程的变化;(x) 无力通过收购(包括 ERA Mining Machinery Limited)和剥离(包括将 Bucyrus International, Inc. 分销业务剥离至我们独立的代理商)实现预期的效益;(xi) 国际贸易和投资政策;(xii) 我们的产品和服务的市场认可情况;(xiii) 竞争环境(包括市场份额、定价以及销售的地理和产品结构)的变化;(xiv) 产能扩展项目、成本降低方案和效率或生产率方案的成功实现,包括 Caterpillar 生产体系;(xv) 我们代理商或原始设备制造商的库存管理决策和采购实践;(xvi) 对环保法律法规的遵守;(xvii) 对贸易或反腐败法律法规的指称或实际违反;(xviii) 额外的税务费用或风险;(xix) 币值波动;(xx) 我们或 Cat Financial 对金融契约的遵守;(xxi) 增加的养老金计划资金负担;(xxii) 工会纠纷或其他劳工问题;(xxiii) 重大法律诉讼、索赔或调查;(xxiv) 实行碳排放立法和/或法规时强制实行的合规性要求;(xxv) 财会标准的变化;(xxvi) 信息技术安全失效或破坏;(xxvii) 自然灾害的不利影响;以及 (xxviii) 我们最近提交给美国证券交易委员会的 Form 10-K 中标题为“管理层讨论与分析”和“风险因素”的部分详细描述的其他因素。

新闻稿

Caterpillar 发行的新闻稿中包含的内容仅视为在截至新闻稿发布日止的准确或最新内容。Caterpillar 无意对新闻稿中的信息进行更新,并明确拒绝承担对新闻稿中的信息进行更新的责任。如果新闻稿中的任何信息属于前瞻性内容,则适用于有关前瞻性陈述的免责条款,并存在重大风险。

无担保

CATERPILLAR 及其董事、最高管理层、员工、供应商、代理商、附属公司、代理和许可方(下称“CATERPILLAR 各方”)对因您使用任何站点或内容而导致的任何损害不承担任何责任。您明确了解并同意:(a) 站点和内容是在“既成状况”、“按现状交付”、“不保证没有瑕疵”的基础上提供的,您面临有关令人满意的品质、性能、准确性和成果相关的全部风险;(b) 在适用法律允许的最大范围内,CATERPILLAR 各方不作出任何明示或暗示的法定或其他陈述、保证或条件,包括但不限于 (1) 与所有权、适销性、适合特定目的、具纯熟技术、准确性、安心享用、无产权负担、无留置权、不侵权相关的担保,(2) 由交易或商业惯例产生的担保,(3) 与站点和内容的安全、可靠性、及时性和性能相关的担保,以及 (4) 对站点或内容的访问或使用满足您的要求、不间断或无错误的担保;以及 (c) 您应自行决定访问或使用站点和内容并自行承担风险,此外,对于因此等访问或使用造成的您的计算机系统损坏或数据丢失,您应承担全部责任。尽管您使用站点和内容,也不管通过其提供了有关计算机的操作、维护或性能状态的何种信息(无论准确还是不准确),您应对计算机的适当操作、支持和维护承担全部责任和风险。在本使用条款中明确授权的担保范围之外不存在任何其他担保。

责任限制;补救

在任何情况下(包括疏忽),CATERPILLAR 各方都不因任何损害赔偿对您或第三方(包括任何客户)负责,此等损害赔偿包括但不限于直接、间接、偶然、特殊、惩戒性、惩罚性、第三方或后果性损害赔偿(包括对商业利润损失、业务中断、数据丢失、商业信息丢失、病毒感染、系统中断等的损害赔偿),此等损害赔偿由本使用条款或因您访问、使用、误用或无法使用任何站点或内容引发、导致或以此为基础,即使 CATERPILLAR 已被告知有可能产生此等损害赔偿(包括由第三方引发的损害赔偿)也是如此。本条下的损害赔偿排除独立于本使用条款下提供的任何补救,并在此等补救未能实现其根本目的或因其他原因被视为不能执行时仍有效。无论损害赔偿是否因违反合同或担保、疏忽还是其他诉因而引起,只要适用法律不禁止此等排除和限制,此等限制和排除就适用。在任何情况下,CATERPILLAR 因所有损害赔偿、损失和诉因对您承担的全部责任,无论是已在合同中规定、严格责任、侵权行为(包括疏忽)还是其他责任,都不应超出您在最近结束的月份为您访问或使用相关站点和内容向 CATERPILLAR 支付的金额。

某些法律不允许限制默示担保或排除或限制某些损害赔偿。如果这些法律适用,上述部分或全部免责声明、排除或限制可能对您不适用,您可能拥有除此处所述权利以外的其他权利。

赔偿

对于因您 (a) 使用任何站点(包括您可能发布或上载到任何交互式论坛的任何消息或其他用户材料)、(b) 违反本使用条款或 (c) 违反任何法律、法规或侵犯第三方权利而导致、引发或与之相关的任何第三方针对 Caterpillar 各方提出的任何及所有索赔、诉讼、要求、行动或其他法律程序,您同意对 Caterpillar 各方作出赔偿、为其抗辩并保护其免受伤害。您应支付任何及所有费用、损害赔偿和支出,包括但不限于合理的律师费以及由 Caterpillar 各方就或因任何此等索赔、诉讼、行动、要求或其他法律程序而被判定支付或招致的费用。

终止

Caterpillar 可随时出于任何原因自行决定终止您的用户名和密码以及您访问或使用站点和内容的权利。如果您违反本使用条款或未能遵守本使用条款中所述的任何限制,则本使用条款中授予的许可应自动终止,无需 Caterpillar 采取进一步的措施。本使用条款出于任何原因终止后,您应停止对站点和内容的所有使用,并销毁所有机密信息的所有完整或部分副本。接到 Caterpillar 请求后,您应向 Caterpillar 提供由您或您的正式授权代表签署的书面声明,证明已按照该规定销毁所有机密信息。本使用条款终止后,“无担保”、“责任限制;补救”、“赔偿”、“保密”、“进出口合规性”、“合同诉讼时效”以及“法律选择;可分割性”标题下的规定仍有效。

语言

本网站中的某些文本可能提供非英语语言版本。文本可能由专人翻译,也可能仅由计算机软件翻译,无人为干预或审查。这些翻译是为了方便您的使用,Caterpillar Inc. 对翻译的准确性或完整性不作任何陈述或承诺,无论其是否由计算机生成或由专人完成。

更新站点

我们保留在不通知的情况下随时自行决定更改任何及所有站点和内容的权利,此等更改包括删除任何站点和内容。站点的新版本或增强版本可用后,我们可能会要求您更新您的相关软件的当前版本。除非 Caterpillar 以其他方式明确声明,否则站点、内容和服务的任何新版本或增强版本均受本使用条款的条款制约。

链接站点

站点可能包含指向其他独立第三方站点或资源(下称“链接站点”)的链接。我们提供这些链接站点仅是为了方便您的使用。此等链接站点不受 Caterpillar 控制,且 Caterpillar 不对此等链接站点的内容负责,也不认可其内容,此等内容包括此等链接站点上包含的任何信息或材料。您需要自行独立判断与这些链接站点的交互。

进出口合规性

除非美国法律和在其中获取站点、内容和服务的管辖区域的法律允许,否则您不得使用或以其他方式出口或再出口站点或内容。具体包括但不限于不得将站点和内容出口或再出口到 (a) 美国禁运的任何国家/地区或 (b) 美国财政部的特别指定国民名单或美国商务部的被禁人士名单或实体名单上的任何人。您声明并保证,您对站点和内容的访问和使用不会违反任何此等法律,并且您没有位于任何此等国家/地区,也没有被列入任何此等名单上。您还同意您不会将任何站点或内容用于美国法律禁止的任何目的,包括但不限于开发、设计、制造或生产核武器、导弹或化学武器或生物武器。

美国政府权利

站点和内容是“商业项目”,该术语采用 48 C.F.R. §2.101 中对其给予的定义,包含“商业计算机软件”和“商业计算机软件文档”,该等术语根据适用情况采用 48 C.F.R. §12.212 或 48 C.F.R. §227.7202 中对其给予的定义。根据适用情况,依据 48 C.F.R. §12.212 或 48 C.F.R. §227.7202-1 至 227.7202-4,商业计算机软件和商业计算机软件文档 (a) 仅作为商业项目向美国政府最终用户授予许可证,并且 (b) 仅授予根据本协议中的条款和条件授予所有其他最终用户的权利。

合同诉讼时效

您同意,对于本使用条款范围内直接或间接引起或相关的纠纷,如果相关事件实际发生时间已超过 12 个月或您经合理努力可能最早知晓该事件的时间已超过 12 个月,您不会针对 Caterpillar 提出任何索赔或要求,您也不会将此类事件作为任何诉讼原因。

纠纷解决和强制仲裁

在任何方面与您对站点或内容的使用有关的、与由此类站点销售或分发的任何产品或服务有关的或因本使用条款引起或与之有关的所有纠纷、索赔和争论将由约束仲裁而不是法院解决,除非您在小额索赔法院提出索赔(如果您的索赔符合条件)。《联邦仲裁法案》和联邦仲裁法律适用于本使用条款。

要提起仲裁程序,您必须将申请仲裁和描述您的索赔的信函寄送给 Caterpillar Inc. 的首席法律官,地址为 100 N.E. Adams St., Peoria, Illinois 61629。仲裁将依照美国仲裁协会(AAA)商事仲裁规则和调解程序在伊利诺伊州的芝加哥市进行。您的仲裁申请必须在上述“合同诉讼时效”规定的时间段内盖上邮戳。在任何情况下,都不得在基于此类纠纷而提起的法律或公平程序被适用的诉讼时效禁止后提出或允许仲裁申请。

我们双方同意,任何纠纷解决程序都将仅基于个体进行,而不是集体诉讼、合并诉讼或代表诉讼。如果出于任何原因在法院审理索赔而非诉诸于仲裁,我们双方将放弃任何陪审团审判权利。我们双方还同意,您或我们都可以向法院起诉,以禁止侵权行为或其他对知识产权的不当使用。

仲裁小组应由 Caterpillar 指派的一名人员与您组成。此人员应 (i) 从 AAA 的潜在仲裁员名单中挑选出;(ii) 在纠纷所涉标的领域内至少拥有 10 年经验;(iii) 是在诉讼和仲裁纠纷所涉标的领域具有 10 年经验的律师。如果 Caterpillar 和您在收到仲裁申请后的 15 个工作日内未就仲裁员达成共识,则应由 AAA 的管理办公室挑选仲裁小组成员。该办公室应在收到本使用条款的任何一方的通知后的 5 天内选出一名符合本段规定的要求的仲裁员。该仲裁员应在其任命后尽快呈递裁决,并且必须遵守本使用条款的规定。

此仲裁协议应明确规定可在任何具有适当管辖权的法院强制执行。仲裁员依据任何仲裁呈递的任何裁决应为最终裁决且对各方有约束力,并且根据适用法律在任何具有适当管辖权的法院做出判决。

任何仲裁或诉讼程序中败诉的一方应向胜诉的一方补偿所有成本、费用及支出,包括但不限于,胜诉的一方产生的合理的律师费。

法律选择;可分割性

本使用条款应受美国伊利诺伊州法律管辖(不考虑在法律冲突原则下可能适用的法律)。各方服从于该地区法院的专属管辖。如果本使用条款的任何规定或其应用由具有适当管辖权的法院认定为无效或不可执行,则此等无效或不可执行不应影响本使用条款的其他规定,所有这些规定应仍具有充分和全部效力,并在能够合理实现各方目的的最大程度上对此等其他规定进行解释。各方进一步同意使用旨在于在适用法律允许的范围内实现此等无效或不可执行的规定要达到的商业目的和意图的有效且可执行的规定替换任何此等无效或不可执行的规定。《联合国国际货物销售合同公约》的法律不适用。

我们承认您可能从世界上的任何辖区获取对本站点的访问权限,但我们没有实际能力来阻止此等访问。本站点旨在遵循伊利诺伊州和美国的法律。如果任何站点上的任何内容或用户材料或您对任何站点的使用违反了您在访问时所在地区的法律,则您不适合访问本站点,且我们要求您不要使用本站点。您有责任了解您所在辖区的法律并遵守这些法律。

完整协议

本使用条款(在适用范围内包括适用于任何特定网络站点的任何附加条款和条件以及适用于包括移动应用程序在内的任何关联软件的最终用户许可协议)构成您与我们之间就站点和内容达成的完整协议,并取代和替换以前的所有协议。协议中的节标题仅为方便之用,不具任何法律或合同效力。由您直接或间接做出或出具的任何报价、要约、确认、发票或类似文档的条款和条件,无论采用何种名称,均不适用。

问询

如果您有任何关于本使用条款的疑问,请致信 Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61629-6490,收件人:Deputy General Counsel, Commercial Section。>

社交媒体照片和视频条款和条件

社交媒体照片和/或视频提交推广条款和条件

通过回复 #YesCaterpillar,即表示我特此同意以下有关社交媒体照片提交推广的条款和条件:

1.对姓名、头衔、文本、照片、视频、肖像和知识产权的使用。我在此向 Caterpillar Inc.(以下简称“Caterpillar”)、其子公司和关联公司及其各自的继任者和受让人(以下统称“被允许方”)授予非独占、不可撤销(本使用条款第 3 节“撤除”中指定的情况除外)、无限制、永久、免版税、完全可颁发从属许可、全额付清的全球性许可以及权利和权限,以在 www.cat.com、www.caterpillar.com 以及由 Caterpillar 或其子公司和关联公司控制的其他站点(以下统称“Caterpillar 网站”)、Facebook、Instagram、Twitter、其他社交媒体平台和其他网站(以下统称“平台”)上以及其他印刷品、音频和视频营销和广告渠道(以下简称“广告”)中通过使用被允许方的推广散列标签(以下统称“内容”)来使用我发布到社交媒体平台(包括但不限于 Twitter、Facebook 和 Instagram)的姓名和/或头衔、形象和肖像,以及文本和照片和/或视频。

我同意,可出于宣传、营销、促销和推广被允许方的任意及所有目的,随时在全球任何位置通过任何媒介以及任何方式对数量不受限制的项目使用、拷贝、分发、发布、展示、数字化、公开展示、复制、更改、编辑、操作部分或全部内容。

我同意,我无权批准,无权申请补偿(包括但不限于版税),无权要求因任何使用(按照此处规定的条款)、模糊、更改、编辑、歪曲、错误复制或使用内容的任何组合形式而产生的索赔(包括但不限于,基于侵犯隐私、诽谤、形象权、版权侵犯或商标侵权的索赔)。此外,我永久放弃我可能对内容拥有的任何所谓的道德权利。我提供任何个人信息,即表示我同意遵守 Caterpillar 的隐私声明(https://www.caterpillar.com/zh/legal-notices.html

2.遵守第三方平台的条款。我承认并同意遵守平台的条款和条件以便在该等平台上发布内容。

您应仔细阅读任何此类平台的隐私声明。

3.撤除。如果我要从平台、Caterpillar 网站和广告中删除我的内容,我将向 Info_Cat@cat.com 发送电子邮件

4.用户声明与保证/赔偿。我声明并保证:(a) 我已年满 18 周岁;(b) 我有发布内容的合法权利;(c) 内容本身和被允许方对内容的使用都不会侵犯或违反知识产权或其他权利,包括但不限于,任何其他个人或实体的任何形象权、商标、专利和/或版权,或任何适用法律;(d) 内容不包含任何不适当、不雅、淫秽、恶意、扭曲、诽谤、中伤、损害名誉或描述不当行为的内容;以及 (e) 内容不包含任何广告或其他商业内容。

我特此同意,对于由任何第三方提出的和因任何及所有损害赔偿、责任、成本和支出而产生的任何及所有索赔、诉讼、要求、起诉或任何类型的其他法律程序,包括但不限于,合理的律师费和判定由被允许方承担或被允许方招致的与和以下原因有关或因此而引起的任何此类索赔、诉讼、起诉、要求或其他法律程序相关或由此引起的成本:(a) 任何违反或涉嫌违反我在下文中所作的任何保证、陈述和协定;(b) 违反本社交媒体照片和/或视频提交推广条款和条件;或 (c) 违反任何法律法规或第三方权利,我对各被允许方作出赔偿、为其抗辩并保护其免受伤害。

我将支付任何及所有费用、损害赔偿和支出,包括但不限于与任何此类索赔、诉讼、起诉、要求或其他法律程序相关或由此引起的合理的律师费和判定由被允许方承担或被允许方招致的费用。

5.被允许方不提供任何保证;责任限制;救济;前瞻性陈述;新闻稿;终止;更新站点;链接站点;完整协议;问询。我在此理解并同意 Caterpillar 的网站上“使用条款通知”(https://www.caterpillar.com/en/legal-notices/terms.html)下列出的保证和责任限制、前瞻性陈述、新闻稿、终止、更新站点、链接站点以及完整协议和问询部分中规定的条款。

6.无责任使用。我理解并同意:(a) 被允许方不应以任何方式承担使用内容(或其任何部分)的责任;且 (b) 被允许方可随时自行决定从平台、Caterpillar 网站或广告中删除内容(或其任何部分)。我进一步理解并同意,被允许方将不会使用其认为不恰当、不雅、淫秽、恶意、扭曲、诽谤、中伤、损害名誉,或被允许方相信可能违反或侵犯其他人的权利(包括但不限于隐私权、形象权或知识产权)的任何内容或其他材料。